结果:找到"立创ERP 参数为空 验证失败",相关内容1000条
- 第一次用立创ERP,导入失败
- 图片
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 导入失败 发帖人:燃烧生命 发帖时间:2024-03-29 21:33:00
- 立创EDA的BOM接口能开放出来吗
- 如题,类似于其他的几款PCB软件,提供了PLM应用的接口,第三方的ERP可以接入,比如金蝶系统。因为完整的ERP包含了产品生命周期的所有东西,PCB只是其中一个环节。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创eda 立创ERP BOM 发帖人:goldenlava 发帖时间:2023-02-17 16:14:00
- 专业版工程另存为报错"封装:创建封装失败",谁能解答一下?
- 想把这个工程另存为以下,结果报下面这个错误,说明一下,这个工程里面没有使用到这个器件,这个器件是其他工程里面用到的,请问这是shen'me'yuan'yin
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 另存为 创建封装失败 发帖人:DavisPan 发帖时间:2022-09-01 15:36:00
- 在立创商城下单元器件跳转到ERP后点击保存下单界面提示参数为空验证失败
- 图片
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 立创ERP 参数为空 验证失败 发帖人:芯美科技 发帖时间:2022-08-11 19:57:00
- 从标准版切换到专业版后,上传bom到立创ERP,出现错误,请问怎么处理
- 如上图,原因是之前用立创标准版进行了原理图设计,后来打算使用专业版,layout是在立创专业版进行的,但是导出bom的时候,缺少立创的物料编码封装,无法直接上传ERP但是在立创标准版就可以直接分配立创的编码,请问后续如何规避这个错误,或者现在如何在专业版中解决这个问题?
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: bom,立创ERP 发帖人:木杉sifo 发帖时间:2022-05-13 13:13:00
- IR非接触式开关
- 设计缘由:现在的办公公共区域集中照明需要实现节能照明场景照明,需要投入较大的设备安装成本(工人工资,电线电缆,开关面板,管线等,高昂复杂的集中控制器),如果有一个经济型遥控开关实现非接触式控制,一方面减小了安装成本,另一方面可以多元化实现调控,更加便捷。主要对象:大型公共照明场景需求。工厂集成吊灯照明场景需求,高压离网并网开关模块。硬件需求:国产MCUJFZM8P150TSL(1K*14BITOTP型)松乐小型继电器薄膜遥控器组件软件支持:C//软件说明//采用JFZM8P150TSL8BIT系列芯片的红外开关开源接收控制程序//设计:何工//公司:上海钜富照明有限公司//日期:202108...
- 所属专栏: 免费方案验证板 标签: 红外遥控验证 发帖人:上海钜富物联网 发帖时间:2021-09-12 16:24:00
- 更新最新版本(V6.4.19.4)出了严重问题!
- 更新最新版本(V6.4.19.4)离线客户端后,原有工程下的原理和PCB都打不开了,新创建工程,下面的的原理和PCB也打不开!重装一次也是一样问题!什么情况啊?!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 更新失败 升级失败 发帖人:Jasonct 发帖时间:2021-06-07 23:15:00
- 快散开!立创EDA这个方案验证板有坑!
- 时间宝贵啊!原本不想说的,但考虑到或许有更多人会掉入此坑,故特来一写!事出于这几天我在弄一个arduino板子,参考这里的设计:https://lceda.cn/li-chuang-zhi-neng-ying-jian-bu/atmega328pb-au-fang-an-yan-zheng-ban然后在LC商城上买了些该BOM推荐的材料,结果采坑了!坑1:U2芯片不能用CH340G,因为这个IC需要外部晶振和2个电容挂在pin7和pin8。不接这些,340G无法工作!!!坑2:J1的接口定义和设计中,pin1和pin3位置互换了,导致我的ISP排线不能直接插入,需要跳线。对比官方设计,这个J...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 方案验证板 ATMEGA328 发帖人:KK1288 发帖时间:2020-10-17 11:20:00
- GD32E231C8T6验证板资料分享
- 官方资料下载:http://gd32mcu.21ic.com/documents/index/classify_id/8https://lceda.cn/editor#id=|5c8f7ad0daee4521a126365c2a8cb933|211e73e619a34bc0989e07878d2bc4cb压缩包GD32E23x_Demo_Suites_V1.0.1.rar
- 所属专栏: 技术交流 标签: 验证板 发帖人:一只小pig 发帖时间:2019-10-08 14:03:00
- 「立创商城」元器件参数过滤功能上线了
- 先看图一、操作说明①展开/收起:默认为收起状态②参数值搜索:参数值选项较多时,使用搜索可快速过滤③选中/取消选中:鼠标点击,可快速选中参数值,再次点击取消选中④多选:根据需要可以多选,比如阻值范围,封装范围等⑤展示选中的所有参数值,可进行删除操作⑥清除筛选:清除所有参数值;应用筛选:完成初步筛选时,执行筛选动作,刷新商品列表;⑦显示筛选结果数:实时显示每一步操作符合条件的商品数值⑧在结果中过滤:与上面参数过滤器共同作用于商品列表二、在哪可以使用参数过滤器功能1.立创商城所有元器件目录商品列表页(包含一级目录和二级目录),都支持使用参数过滤功能。2.搜索暂不支持使用参数过滤功能。3.因商品参数...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创商城 参数过滤 发帖人:产品中心 发帖时间:2017-11-07 11:45:00
返回